ルネサス
ード生成では,プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[コード・プレビュー]→周辺機能ノード→ソース・コード・ノード→API関数ノードを選択したのち,マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューから“名前を変更する”を選択することにより,API関数名を変更することができます。
図 7.10
API関数名の変更
備考 1.
コード生成が規定しているデフォルトAPI関数名に戻す際には,コンテキスト・メニューから“名前を元に戻す”を選択します。
備考 2.
API関数の中には,API関数名を変更できないもの(mainなど)もあります。