7.6.1 出力形式の変更

コード生成では,プロパティ パネル[コード生成設定]タブ→[ファイル生成モード]→[レポート形式]でレポート・ファイルの出力形式(HTMLファイル,CSVファイル)を変更することができます。

図 7.16

出力形式の変更

備考

レポート・ファイルの出力形式は,以下の2種類から選択します。

HTMLファイル

HTML形式で出力します。

CSVファイル

CSV形式で出力します。