-
vrst_mpf
-
ER vrst_mpf ( ID mpfid );
mpfidで指定された固定長メモリ・プールをリセットします。
固定長メモリ・ブロックの獲得を待っていたタスクの待ち状態は解除され,戻り値としてEV_RSTが返されます
備考1 すでに獲得されていた固定長メモリ・ブロックはすべて,対象固定長メモリ・プールに返却されます。このため,本サービス・コール以降はそれらの固定長メモリ・ブロックにアクセスしてはなりません。
備考2 本サービス・コールはμITRON4.0仕様外の機能です。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
|
|
|
|
- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
|
|
|
|
- mpfidの固定長メモリ・プールが存在しない。
|