-
メイン・ウインドウ
-
CubeSuite+を起動した際,最初にオープンするウインドウです。
ビルドを行う際は,本ウインドウからユーザ・プログラムの実行制御,および各パネルのオープンを行います。
なお,本
ウインドウは,次の方法でオープンすることができます。
- Windowsの[スタート]→[すべてのプログラム]→[Renesas Electronics CubeSuite+]→[CubeSuite+]を選択
なお,各メニューから引き出される項目は,ユーザ設定 ダイアログでカスタマイズすることができます。
|
|
リアルタイムOSの各ツールを起動するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
|
リアルタイムOSリソース情報 パネルをオープンします。
なお,本メニューは,デバッグ・ツールと切断時は無効となります。
|
|
|
|
リアルタイムOSタスク・アナライザ1 パネルを開きます。
なお,本メニューは,デバッグ・ツールと切断時は無効となります。
|
|
|
|
リアルタイムOSタスク・アナライザ2 パネルを開きます。
なお,本メニューは,デバッグ・ツールと切断時は無効となります。
|
なお,ツールバー上のボタンは,ユーザ設定 ダイアログでカスタマイズすることができます。また,同ダイアログにより,新規にツールバーを作成することもできます。
|
|
リアルタイムOSリソース情報 パネルをオープンします。
なお,本ボタンは,デバッグ・ツールと切断時は無効となります。
|
- リアルタイムOSタスク・アナライザ ツールバー
|
|
リアルタイムOSタスク・アナライザ 1 パネルを開きます。
なお,本ボタンは,デバッグ・ツールと切断時は無効となります。
|
|
|
リアルタイムOSタスク・アナライザ 2 パネルを開きます。
なお,本ボタンは,デバッグ・ツールと切断時は無効となります。
|
表示内容の詳細については,各パネルの項を参照してください。
備考 出力 パネルについての詳細は,「CubeSuite+ RXビルド編」を参照してください。