-   
 
 sus_tsk
 isus_tsk
 
-   
 
 ER      sus_tsk ( ID tskid );
 ER      isus_tsk ( ID tskid );
 tskidで指定されたタスクをRUNNING状態からSUSPENDED状態へ,READY状態からSUSPENDED状態へ,またはWAITING状態からWAITING-SUSPENDED状態へと遷移させます。
 
 ただし,本サービス・コールを発行した際,対象タスクがSUSPENDED状態またはWAITING-SUSPENDED状態へと遷移していた場合には,戻り値としてE_QOVRを返します。
 
 備考	 RI600V4では,サスペンド要求のネストはできません。
 
 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
  
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
  
 | 
| 
 | 
 | 
 -	 ディスパッチ禁止状態のときに,isus_tskで tskidに実行状態のタスクを指定
  
 | 
| 
 | 
 | 
 -	 対象タスクがSUSPENDED状態またはWAITING-SUSPENDED状態である。
  
 |