17.5.10	 割り込みハンドラ情報
 といった項目を個々の割り込みハンドラに対して定義します。
 
 なお,割り込みハンドラ情報として定義可能な数は,1つの例外コードに対して1個に限られます。
 
 以下に,割り込みハンドラ情報の記述形式を示します。
 
  	
 DEF_INH ( inhno, { inhatr, inthdr } );
 | 
 
 以下に,割り込みハンドラ情報で記述する項目について示します。
 
 割り込みハンドラを登録するEIレベル・マスカブル割り込みに対応した例外コードを指定します。
なお,
inhnoとして指定可能な値は,デバイス・ファイルで規定されている割り込み要因名,または0x1000〜
基本情報で指定した最大例外コードに限られます。
 
 備考	 
inhnoに“割り込み要因名”を指定した場合,CF850V4の起動オプションとして-cpu△
nameの指定が必須となります。
 
 割り込みハンドラの属性(記述言語)を指定します。
なお,
inhatrとして指定可能な値は“TA_HLNG,TA_ASMのいずれか”に限られます。
 
 割り込みハンドラの起動アドレスを指定します。
なお,
inthdrとして指定可能な値は“0x0〜0xfffffffeの2バイト境界値,またはシンボル名”に限られます。
 
 備考	 割り込みハンドラを以下のように記述した場合,
inthdrに指定するシンボル名はfunc_intになります。
 
 
 #include        <kernel.h>
 
 #include        <kernel_id.h>
 
 
 
 void
 
 func_int ( void )
 
 {
         ............
         ............
 
 
         return;
 }
 
 |