ここでは,ccrlコマンドに対してオプションを同時に2つ以上指定した場合について説明します。
 
なお,-subcommand,-asmopt等を使用して複数のオプションをまとめて指定する場合,以下の注意が必要です。
-  | -subcommandオプションでファイルを指定した場合,その中に書かれたオプションはコマンド・ライン上の-subcommandを指定した位置に展開され,展開されたオプション,およびその位置に対して本節に記述している規則が適用されます。  | 
 
-  | -asmopt,-lnkopt,-asmcmd,-lnkcmdのいずれかを使用してオプションを指定した場合,指定したオプションはコマンド・ラインに展開されないため,それらのオプションには本節に記述している規則は適用されません。  |