ルネサス
コンパイラのライセンスは,ライセンス・マネージャにより管理します。
ご使用のライセンスに応じて,standard版,またはprofessional版として動作します。
standard版とprofessional版については「1.5 standard版とprofessional版について」を参照してください。
ライセンスが確認できない場合には,無償評価版として動作します。
無償評価版については「1.6 無償評価版について」を参照してください。
ライセンスおよびライセンス・マネージャの詳細は,ライセンス・マネージャのユーザーズマニュアルを参照してください。
CC-RL V1.04以降では,ライセンス・マネージャはV2.00以降のバージョンをご使用ください。