ルネサス
top
RI850V4 環境
デバッグ編
機 能
リアルタイムOS リソース情報 パネルのオープン
タブの移動
2. 2. 3 タブの移動
リソース情報ツールでは,
リアルタイムOS リソース情報 パネル
に表示されている項目(タブ)の表示順序を変更することができます。
なお,表示順序の変更は,
リアルタイムOS リソース情報 パネル
のタブをドラッグしたのち,移動先にドロップすることにより行います。
図2―3 タブの移動
差分情報
前のトピックスへ
列の移動
次のトピックスへ
リソース情報の確認
目次
表示項目の選択
列の移動
タブの移動