2.13.3.3 トレース・イベントを削除する

設定したトレース・イベントを削除するには,エディタ パネル/逆アセンブル パネルにおいて,イベント・エリア上のイベント・マークを右クリックすることで表示されるコンテキスト・メニューの[イベント削除]を選択します。

また,イベント パネルにおいて,対象となるトレース・イベントを選択したのち,ツールバーの ボタンをクリックする操作でも削除することができます(「2.18.4 イベントを削除する」参照)。

注意

トレース・イベント内のトレース開始イベント,またはトレース終了イベントのみを削除することはできません(トレース開始イベント/トレース終了イベントのいずれかのイベント・マークを削除した場合,対応したすべてのイベント・マークが削除されます)。