Run-Breakタイマ・イベント(「2.14.1 実行停止までの実行時間を計測する」参照),またはタイマ計測イベント(「2.14.2 任意区間の実行時間を計測する」参照)によるタイマ計測は,LPDクロックで計測します。測定可能時間は次のとおりです。
Run-Breakタイマ・イベント(「2.14.1 実行停止までの実行時間を計測する」参照),またはタイマ計測イベント(「2.14.2 任意区間の実行時間を計測する」参照)によるタイマ計測は,CPUクロックで計測します。測定可能時間はCPUクロック周波数に依存します。