2.18.2 特定のイベント種別のみ表示する

ツールバーの次のボタンをクリックすることで,特定のイベント種別のみを表示することができます。

 

ハードウエア・ブレーク関連のイベントを表示します。

 

【Full-spec emulator】【E1】【E20】

ソフトウエア・ブレーク関連のイベントを表示します。

 

トレース関連のイベントを表示します。

 

タイマ関連のイベントを表示します。

 

【Full-spec emulator】【E1】【E20】

パフォーマンス関連イベントを表示します。

 

アクション・イベント(Printfイベント)を表示します。

 

ビルトイン・イベント(無条件トレース・イベント/Run-Breakタイマ・イベント)を表示します。