2.6.2.2 表示形式を変更する

ツールバーの次のボタンにより,逆アセンブル結果の表示形式を変更することができます。

 

表示

表示形式を変更する次のボタンを表示します。

 

 

ラベルのオフセット値を表示します。アドレスにラベルが定義されていない場合,一番近いラベルからのオフセット値を表示します。

 

アドレス値を“シンボル+オフセット値”で表示します(デフォルト)。

ただし,アドレス値にシンボルが定義されている場合は,シンボルのみを表示します。

 

レジスタ名を機能名称で表示します(デフォルト)。

 

レジスタ名を絶対名称で表示します。