操作は,ソース・テキスト/逆アセンブル・テキストを表示しているエディタ パネル/逆アセンブル パネルで行います。
アドレス表示のあるメイン・エリア(エディタ パネル)/イベント・エリア(逆アセンブル パネル)において,ブレークポイントを設定したい箇所をクリックしてください。[優先的に使用するブレークポイントの種類]プロパティで選択している種別のブレークポイントが,クリックした行に対応する先頭アドレスの命令に設定されます。
ブレークポイントが設定されると,設定した箇所に次のイベント・マークが表示され,ソース・テキスト行/逆アセンブル・テキスト行が強調表示されます。
また,対象アドレスにブレーク・イベント(ハードウエア・ブレーク・イベント/ソフトウエア・ブレーク・イベント)が設定されたとみなされ,イベント パネルで管理されます(「2.18 イベントの管理」参照)。
|
|
|
|
|
ハードウエア・ブレークポイント
|
ハードウエア・ブレーク・イベント注
|
|
|
ソフトウエア・ブレークポイント
【Full-spec emulator】【E1】【E20】
|
ソフトウエア・ブレーク・イベント注
|
|
注 | イベント パネルにおける[名前]エリアでは,イベント種別名が“ブレーク”として表示されます。 |
図 2.93 | ブレークポイントの設定例(逆アセンブル パネルの場合) |
図 2.94 | イベント パネルのブレークポイントの設定例 |
注意 1. | ブレークポイントはブレーク・イベントとして設定され,イベントとして管理されるため,設定数に制限があります。ブレークポイントの設定に関しては(有効イベント数の制限など),「2.18.6 イベント設定に関する留意事項」も参照してください。 |
注意 2. | ブレークポイントは,アドレス表示がない行に設定することはできません。 |
注意 3. | 【Full-spec emulator】【E1】【E20】
ソフトウエア・ブレークポイントは,コード・フラッシュ領域,内蔵RAM領域に設定することができます。
内蔵RAM領域にソフトウエア・ブレークポイントを設定する場合,プロパティ パネルの[接続用設定]タブの[ターゲット・ボードとの接続]カテゴリの[接続時にRAMを初期化する]プロパティを[はい]に設定してください。 |
備考 1. | イベントの設定状態によりイベント・マークは異なります(「2.18.1 設定状態(有効/無効)を変更する」参照)。
また,すでにイベントが設定されている箇所で,新たにイベントを設定した場合は,複数のイベントが設定されていることを示すイベント・マーク(
)が表示されます。 |
備考 2. | 【Full-spec emulator】【E1】【E20】
次に示す操作により,[優先的に使用するブレークポイントの種類]プロパティの選択に依存することなく,ハードウエア・ブレークポイント/ソフトウエア・ブレークポイントを設定することができます。
ただし,“操作方法1”は,逆アセンブル パネルでのみ有効です。 |
|
|
|
|
|
ハードウエア・ブレークポイント
|
[Ctrl]キー+クリック
|
コンテキスト・メニューの[ブレークの設定]→[ハード・ブレークを設定]を選択
|
|
ソフトウエア・ブレークポイント
|
[Shift]キー+クリック
|
コンテキスト・メニューの[ブレークの設定]→[ソフト・ブレークを設定]を選択
|
備考 3. | 【シミュレータ】
設定できるブレークポイントは,ハードウエア・ブレークポイント固定です。 |