2.11.3.1 I/Oレジスタを検索する

I/Oレジスタ名を検索することができます。

検索エリアにおいて,テキスト・ボックスに検索するI/Oレジスタ名を指定します(大文字/小文字不問)。キーボードより文字列を直接入力するか(最大指定文字数:512文字),ドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:10個)。

次のいずれかのボタンをクリックします。

 

テキスト・ボックスで指定している文字列を含むI/Oレジス名を上方向に検索し,検索結果を選択状態にします。

 

テキスト・ボックスで指定している文字列を含むI/Oレジス名を下方向に検索し,検索結果を選択状態にします。

備考 1.

カテゴリ(フォルダ)により分類されて非表示の状態のI/Oレジスタ名も検索します(展開して選択状態となります)。

備考 2.

検索対象の文字列入力後,[Enter]キーを押下することにより, ボタンのクリックと同等の動作を行い,[Shift]+[Enter]キーを押下することにより, ボタンのクリックと同等の動作を行います。