ツールバーの次のボタンにより,このパネルの[値]エリアの表示形式を変更することができます。
表記
|
値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。
|
|
|
選択している項目の値を16進数で表示します(デフォルト)。
|
|
選択している項目の値を符号付き10進数で表示します。
|
|
選択している項目の値を符号なし10進数で表示します。
|
|
選択している項目の値を8進数で表示します。
|
|
選択している項目の値を2進数で表示します。
|
|
選択している項目の値をASCIIコードで表示します。
|
|
選択している項目の値表示の末尾に,その値の16進数表記を“()”で囲んで併記します。
|