ツールバーの次のボタンにより,このパネルの表示形式を変更することができます。
表記
|
値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。
|
|
自動
|
このパネル上の値の表記を変数ごとの規定値で表示します(デフォルト)。
|
16進数
|
このパネル上の値を16進数で表示します。
|
10進数
|
このパネル上の値を10進数で表示します。
|
8進数
|
このパネル上の値を8進数で表示します。
|
2進数
|
このパネル上の値を2進数で表示します。
|
エンコード
|
文字列変数のエンコードを変更する次のボタンを表示します。
|
|
ASCII
|
このパネル上の文字列変数をASCIIコードで表示します(デフォルト)。
|
Shift_JIS
|
このパネル上の文字列変数をShift_JISコードで表示します。
|
EUC-JP
|
このパネル上の文字列変数をEUC-JPコードで表示します。
|
UTF-8
|
このパネル上の文字列変数をUTF-8コードで表示します。
|
UTF-16
|
このパネル上の文字列変数をUTF-16コードで表示します。
|