[フック処理設定]タブでは,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
なお,フック処理の設定方法については,「2.16 フック処理を設定する」を参照してください。
(1) [フック処理設定]
図 A.14 | プロパティ パネル:[フック処理設定]タブ |
[各カテゴリの説明]
フック処理に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
なお,このタブ上のプロパティの設定は,各プロパティを選択すると右端に表示される[...]ボタンをクリックすることでオープンするテキスト編集 ダイアログで行います(このパネル上で処理を指定することはできません)。
注意 | 1処理につき64文字まで入力可能で,各プロパティごとに128個までの処理を指定することができます(テキスト編集 ダイアログ上の[テキスト]エリア内の1行が1処理に相当)。
|
|
ダウンロード前
|
ロード・モジュール・ファイルをダウンロードする直前に行う処理を指定します。
|
|
デフォルト
|
ダウンロード前[0](“[ ]”内は現在の指定処理数を示す)
|
|
変更方法
|
テキスト編集 ダイアログによる指定
|
|
指定形式
|
次のいずれか
【処理】SFRの内容を数値に自動的に書き換えます。
【処理】CPUレジスタの内容を数値に自動的に書き換えます。
- | Source+半角スペース+Pythonスクリプト・パス |
【処理】Pythonスクリプト・パスで指定したスクリプト・ファイルを実行します。
|
|
ダウンロード後
|
ロード・モジュール・ファイルをダウンロードした直後に行う処理を指定します。
|
|
デフォルト
|
ダウンロード後[0](“[ ]”内は現在の指定処理数を示す)
|
|
変更方法
|
テキスト編集 ダイアログによる指定
|
|
指定形式
|
次のいずれか
【処理】SFRの内容を数値に自動的に書き換えます。
【処理】CPUレジスタの内容を数値に自動的に書き換えます。
- | Source+半角スペース+Pythonスクリプト・パス |
【処理】Pythonスクリプト・パスで指定したスクリプト・ファイルを実行します。
|
|
ブレーク中のCPUリセット後
|
ブレーク中のCPUリセット直後に行う処理を指定します。
|
|
デフォルト
|
ブレーク中のCPUリセット後[0](“[ ]”内は現在の指定処理数を示す)
|
|
変更方法
|
テキスト編集 ダイアログによる指定
|
|
指定形式
|
次のいずれか
【処理】SFRの内容を数値に自動的に書き換えます。
【処理】CPUレジスタの内容を数値に自動的に書き換えます。
- | Source+半角スペース+Pythonスクリプト・パス |
【処理】Pythonスクリプト・パスで指定したスクリプト・ファイルを実行します。
|
|
実行開始前
|
プログラムの実行開始直前に行う処理を指定します。
|
|
デフォルト
|
実行開始前[0](“[ ]”内は現在の指定処理数を示す)
|
|
変更方法
|
テキスト編集 ダイアログによる指定
|
|
指定形式
|
次のいずれか
【処理】SFRの内容を数値に自動的に書き換えます。
【処理】CPUレジスタの内容を数値に自動的に書き換えます。
- | Source+半角スペース+Pythonスクリプト・パス |
【処理】Pythonスクリプト・パスで指定したスクリプト・ファイルを実行します。
|
|
ブレーク後
|
プログラムの実行がブレークした直後に行う処理を指定します。
|
|
デフォルト
|
ブレーク後[0](“[ ]”内は現在の指定処理数を示す)
|
|
変更方法
|
テキスト編集 ダイアログによる指定
|
|
指定形式
|
次のいずれか
【処理】SFRの内容を数値に自動的に書き換えます。
【処理】CPUレジスタの内容を数値に自動的に書き換えます。
- | Source+半角スペース+Pythonスクリプト・パス |
【処理】Pythonスクリプト・パスで指定したスクリプト・ファイルを実行します。
|