表示桁数設定 ダイアログ


メモリ パネルにおいて,メモリ値の表示桁数の設定を行います。

図 A.51

表示桁数設定 ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

メモリ パネルにおいて,コンテキスト・メニューの[表示]→[表示桁数を設定...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

[表示桁数]エリア

表示する桁数を10 進数で直接入力により指定します。

指定可能な値の範囲は,現在のメモリ パネルにおける[サイズ表記]の設定により,次のように異なります。

サイズ表記

指定可能な範囲

4ビット

2〜512注

1バイト

1〜256

2バイト

1〜128

4バイト

1〜64

8バイト

1〜32

注

偶数値でのみ指定できます(奇数値が入力された場合,1つ大きな値に変更されます)。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

指定した桁数でメモリ値を表示します。

キャンセル

設定を無効とし,このダイアログをクローズします。

ヘルプ

このダイアログのヘルプを表示します。