ルネサス
以下の表に,その他の正規表現の構成体を示します。
表 B.9
その他の構成体一覧
構成体
説明
" "
固定文字列を囲みます。
{ }
語彙マクロを呼び出します。WordMacro(\wと似ています)を使うと,{WordMacro}のように表されます。
(?# )
正規表現に挿入するインライン・コメントです。コメントは,最初の右かっこ文字で終了します。
|
|(縦棒)で区切られた単語のいずれかに一致する構造体です。たとえば,cat|dog|tigerのように指定します。一致した単語のうち,最も左側にあるものが優先されます。