2.8 ブックマークを登録する

ブックマーク・ツールバーの ボタンをクリックすることにより,現在キャレットのある行にブックマークを登録することができます。

ブックマークを登録すると,[メイン]エリアにブックマーク( )が表示されます。

なお,すでにブックマークを登録している行でこの操作を行った場合は,そのブックマークを削除します。

ブックマークは,エディタ パネルごとに最大50個まで設定することができます。

注意 1.

混合表示モードを選択している場合,ブックマークの登録/表示を行うことはできません。

注意 2.

ブックマークを含む行を削除したのち,[編集]メニュー→[元に戻す]を選択しても,ブックマーク情報は復元しません。

図 2.16

ブックマークの登録

備考 1.

ブックマーク情報は現在開いているプロジェクト・ファイルに保存され,再びプロジェクトをオープンした際に復元します。そのため,プロジェクトに属していないファイルに対してブックマークの設定を行った場合は,ブックマークの復元を行いません。

備考 2.

ブックマーク・ツールバーの ボタンをクリックすることにより,前/次のブックマーク位置へキャレットを移動することができます。
なお,この場合の移動順序は,ブックマークを登録した順となります(行番号順ではありません)。

備考 3.

ブックマーク・ツールバーの ボタンのクリックでオープンするブックマーク ダイアログにより,現在登録しているブックマークをリスト表示します。