パフォーマンス計測の結果を参照します。【RH850】【E1/E2/E20/Full-spec emulator】
[指定形式]
debugger.Performance.Get() 
 | 
 
[引数]
なし
[戻り値]
パフォーマンス計測情報のリスト(詳細はPerformanceInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
-  | パフォーマンス計測情報を,以下の形式で表示します。  | 
 
[パフォーマンス測定イベント番号] [カウント数] [パフォーマンス計測のモード] [パフォーマンス計測の項目] 
 | 
 
[使用例]
>>>pf = debugger.Performance.Get() 
1 2030 MaxCount AllFetchCall 
2 3000 MinCount AllFetchBranch 
>>>print pf[0].Count 
2030 
>>>print pf[0].Mode 
PerformanceMode.MaxCount 
>>> 
 |