アップデート・マネージャのオプションを表示,変更します。
図 A.10 | アップデート・マネージャのオプション ダイアログ |
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
[各エリアの説明]
アップデートが見つかったときの動作を設定するカテゴリを選択します。
アップデートが見つかったときの動作を設定します。
選択したカテゴリ種別に対する動作を選択します。
- | [自動的にアップデートをダウンロードし,ダウンロードが完了したら通知する]
定期的なアップデートの確認のときに該当するアップデートが存在した場合,確認することなく自動的にダウンロードを行い,ダウンロードが完了してから通知を行います。 |
- | [アップデートを通知するのみで,自動的なダウンロードを実行しない] |
定期的なアップデートの確認のときに該当するアップデートが存在した場合,通知を行います。
定期的なアップデートの確認のときに該当するアップデートが存在しても通知を行いません。
インターネット接続に関する説明です。
[機能ボタン]
|
|
OK
|
設定項目を確定し,反映してダイアログを閉じます。
|
キャンセル
|
設定項目の変更を取り消してダイアログを閉じます。
|