アップデートの選択 ページ


このページでは,適用可能なアップデートが一覧表示され,アップデートのダウンロード,インストールを選択します。

図 A.2

アップデートの選択 ページ

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

CS+ アップデート・マネージャ ウインドウのメニューエリアで[すべて]をクリック

-

CS+ アップデート・マネージャ ウインドウのメニューエリアで[マイクロコントローラ名]をクリック

[各エリアの説明]

(1)

アップデートの選択エリア

マイクロコントローラが指定されている場合は,マイクロコントローラ名が表示されます。

ダウンロードとインストール

選択されたアップデート対象のダウンロードを行い,ダウンロード完了後にインストールを行います。

ダウンロードのみ

選択されたアップデート対象のダウンロードのみを行います。

(2)

アップデート対象選択エリア

アップデート対象が一覧表示されます。

[すべて選択]をクリックすると,すべてのアップデート対象がチェックされます。

それぞれのアップデート対象で,表示される情報は以下のとおりです。

カテゴリ

アップデートのカテゴリ名を表示します。

カテゴリ毎にアップデートを階層表示します。

タイトル

アップデートのタイトルを表示します。

ダウンロードサイズ

アップデートのダウンロードサイズを表示します。

概要

アップデートの概要情報を表示します。

詳細

アップデートの詳細情報がある場合に表示し,選択するとブラウザ上に詳細情報を表示します。

(a)

[非表示にする]ボタン

アップデートを選択している場合,選択されたアップデート全体が非表示となります。