ルネサス
アップデート実行中 ダイアログで[キャンセル]ボタンをクリックすることで,アップデートを中断することができます。アップデートが中断された場合は,アップデート完了 ページにダウンロード中断として表示されます。
また,アップデートを行うとき,関連ツールが起動しているとファイルの更新をすることができません。そのため,関連ツールが起動している場合はインストールを保留し,アップデート完了 ページにインストール中断として表示されます。