E.5.7 ビルド結果をファイルに保存する

出力 パネルに表示するビルドの実行結果(外部ビルド・ツールからの標準出力,および標準エラー出力)をテキスト・ファイルに保存することができます。

パネル上で[ビルド・ツール]タブを選択し,[ファイル]メニュー→[名前を付けて 出力−ビルド・ツール を保存...]を選択すると,名前を付けて保存 ダイアログがオープンします。

図 E.35

名前を付けて保存 ダイアログ

 

ダイアログ上で,保存するテキスト・ファイル名と保存場所を指定し,[保存]ボタンをクリックしてください。