ルネサス
プロジェクトに追加しているファイルのうち,特定のファイルをビルド対象から外すことができます。
プロジェクト・ツリー でビルド対象から外すファイルを選択したのち,プロパティ パネルの[ビルド設定]タブを選択します。
[ビルド]カテゴリの[ビルドの対象とする]プロパティで[いいえ]を選択してください。
図 2.54
[ビルドの対象とする]プロパティ
備考
この機能を適用できるファイルは,Cソース・ファイル,アセンブリ・ソース・ファイル,オブジェクト・ファイル,ライブラリ・ファイルです。