2.7.1 他のプロジェクトのビルド・オプションをインポートする

他のプロジェクトのビルド・オプションを現在のプロジェクトにインポートすることができます。

プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,コンテキスト・メニューの[ビルド・オプションのインポート...]を選択すると,以下のメッセージ ダイアログがオープンします。

図 2.61

メッセージ ダイアログ

 

ダイアログ上で[はい]をクリックすると,ビルド・オプションのインポート ダイアログがオープンします。

図 2.62

ビルド・オプションのインポート ダイアログ

 

ダイアログ上でビルド・オプションのインポート対象となるプロジェクト・ファイルを選択し,[開く]ボタンをクリックしてください。

選択したプロジェクト・ファイルのビルド・オプションを現在のプロジェクトにインポートします。

備考 1.

インポート可能なプロジェクトの条件を以下に示します。

-

ビルド・ツールが同じである。

-

プロジェクトの種類(アプリケーション,ライブラリなど)が同じである。

-

同じメジャー・バージョンのCS+で作成したプロジェクトである。

備考 2.

インポート対象となるビルド・オプションは,ビルド・ツールのプロパティで設定した全体オプションのみです。
標準ビルド・オプションの設定(「2.7.9 現在のビルド・オプションをプロジェクトの標準に設定する」参照)や個別オプションのインポートは行いません。

備考 3.

インポート対象のすべてのビルド・モードのインポートも行います。
なお,現在のプロジェクトのビルド・モードは“DefaultBuild”以外は削除します。

備考 4.

使用するビルド・ツールのバージョンのインポートも行います。