2.10.1 パネルを自動的に隠す

パネルは,自動非表示機能をサポートしています。

自動非表示を使用すると,使用していないパネルがフレームの端に最小化されるため,一度により多くの情報を表示できるようになります。

(1)

自動非表示機能を有効にする

自動非表示機能を有効にするには,非表示にするパネルをクリックして選択します。

該当パネルのタイトル バーを右クリックしたのち[自動的に隠す]を選択,またはタイトル バーの をクリックします。

自動非表示に設定されたパネルがフォーカスを失うと,該当パネルのフレーム端に最小化されたアイコンとパネル名がタブとして表示されます。

自動非表示に設定されたパネルを表示するには,マウス・カーソルを該当タブ上に移動します。タブからパネルがオープンし,使用可能な状態になります。

該当パネルがフォーカスを失うと,パネルは再びタブとして最小化されます。

(2)

自動非表示機能を無効にする

自動非表示機能を無効にするには,表示しておきたいパネルをクリックして選択します。

パネルのタイトル バーを右クリックし,[自動的に隠す]を再び選択,またはパネルのタイトル バーの をクリックします。