本製品は,以下の環境において動作します。
プロセッサ							:	1GHz以上(ハイパー・スレッディング,マルチコアCPUに対応)
メイン・メモリ							:	1Gバイト以上(Windows 10,および64ビット版のWindowsは2Gバイト以上),推奨2Gバイト以上
ディスプレイ							:	1024×768以上の解像度,65536色以上
インタフェース							:	USB2.0
-  | Windows 7(32ビット版,64ビット版)  | 
 
-  | Windows 8.1(32ビット版,64ビット版)  | 
 
-  | Windows 10(32ビット版,64ビット版)  | 
 
-  | Microsoft .NET Framework 4.5.2+言語パック  | 
 
-  | Microsoft Visual C++ 2010 SP1 ランタイム・ライブラリ  | 
 
-  | オンラインヘルプ									:	Internet Explorer,Chrome,Firefox(最新版を推奨) 
オフラインヘルプ										:	Internet Explorer 11以上  | 
 
-  | Full-spec emulator【RH850】  | 
 
-  | E2エミュレータ【RH850】【RX】【RL78】  |