ここでは,CS+のマニュアルで使用される用語について説明します。
プロジェクト・ツリー パネルなどで表示されるようなツリー構造で表現されるもので,線で結ばれたツリーの先に記述されたひとつひとつの項目のことです。
各パネルの設定エリアにおいて, のように表示されるものです。
部分をクリックすると,選択可能な項目のリストが表示されます。
各ウインドウ,各種アイコンなど,画面上のオブジェクト上でマウスを右クリックしたときに出てくるメニューのことです。その対象について現在利用可能な操作の一覧が表示されます。