1.1 概  要

ライセンス・マネージャは,ルネサス エレクトロニクス製マイコン用統合開発環境CS+およびe2 studioに関連するツールを使用するために必要なノードロック・ライセンスおよびフローティング・ライセンスを管理する機能を提供します。

ノードロック・ライセンスとは,ソフトウエアのライセンスをクライアントのライセンス・マネージャで管理し,ライセンス・キーを登録したクライアントで,リンク可能なコード・サイズ制限を解除するなど,ライセンスに対応した機能を使用することができるライセンス方式です。

図 1.1

ノードロック・ライセンスのシステム構成

 

-

開発ツールをインストール

-

ライセンス・キー登録

-

開発ツールを起動

-

ライセンス確認

-

ライセンスの有無

 

フローティング・ライセンスとは,ソフトウェアのライセンスをサーバで管理し,ネットワークに接続されたどのコンピュータでも,ライセンス数の範囲内でソフトウェアを使用することができるライセンス方式です。

図 1.2

フローティング・ライセンスのシステム構成

 

-

起動

-

ライセンス要求

-

フローティング・ライセンス要求

-

フローティング・ライセンス付与

-

ライセンス確認

-

(ア)ライセンス・キー追加

 

フローティング・ライセンスは,ネットワーク上のサーバに接続された状態でなければ使用できません。

ネットワーク環境から切断された状態でライセンスを使用するために,一定期間ライセンスを占有する仕組みがオフライン使用モードです。

図 1.3

オフライン使用モードのシステム構成

 

-

フローティング・ライセンス(オフライン使用モード)要求

-

フローティング・ライセンス(オフライン使用モード)要求

-

フローティング・ライセンス(オフライン使用モード)付与

-

持ち出し

-

起動

-

ライセンス要求

-

ライセンス確認

-

(ア)ライセンス・キー追加

 

ノードロック・ライセンスおよびフローティング・ライセンスには,1年間の使用期限が設定された期間ライセンスがあります。使用期限を過ぎた期間ライセンスではライセンス対象の開発ツールは使用できません。期限の有無を区別するため,期間ライセンスには「(annual)」,期限のないライセンスには「(permanent)」を付けて表記します。

-

ノードロック・ライセンス (permanent)

-

ノードロック・ライセンス (annual)

-

フローティング・ライセンス (permanent)

-

フローティング・ライセンス (annual)