ルネサス
フローティング・ライセンス操作時におけるメッセージ種別(1文字の英字)は,次のように分類されています。
表 3.1
メッセージ種別
説明
C
内部エラー
内部エラーが発生したため,処理を終了(中断)します。
E
フェイタル・エラー
フェイタル・エラーが発生したため,処理を終了(中断)します。
M
インフォメーション
情報を通知します。メッセージを確認後,処理を継続します。
Q
選択
次の操作に対して何らかの選択が必要な場合に出力し,選択した処理を実行します。
W
ワーニング
警告を通知します。メッセージを確認後,処理を継続します。