ルネサス
top
RI78V4 環境
解析編
ウインドウ・リファレンス
説 明
ファイルを開く ダイアログ
ファイルを開く ダイアログ
タスク・アナライザ・トレース・データとして保存されている解析情報を読み込み,
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネル
の
子パネル表示エリア
に該当情報を表示します。
図A―10 ファイルを開く ダイアログ
ここでは,次の項目について説明します。
-
[オープン方法]
-
[各エリアの説明]
-
[機能ボタン]
[オープン方法]
-
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネル
の
ツールバー
に配置されているドロップダウン・リストから[他のトレース・データを開く...]を選択
[各エリアの説明]
(1) [ファイルの場所]
タスク・アナライザ・トレース・データが格納されているフォルダを選択します。
(2) ファイルの一覧エリア
[ファイルの場所]
,および
[ファイルの種類]
で選択された条件に合致するファイルの一覧を表示します。
(3) [ファイル名]
読み込むタスク・アナライザ・トレース・データのファイル名を指定します。
(4) [ファイルの種類]
読み込むファイルの種類として,“タスク・アナライザ・トレース・データ(*.tad)”を選択します。
[機能ボタン]
ボタン
機能
開く
[ファイルの場所]
で指定されたフォルダから
[ファイル名]
,および
[ファイルの種類]
で指定されたファイルを読み込み,
解析結果 パネル
に該当情報を表示します。
キャンセル
本ダイアログをクローズします。
差分情報
前のトピックスへ
状態線表示選択 ダイアログ
次のトピックスへ
名前を付けて保存 ダイアログ
目次
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネル
解析結果 パネル
列の選択 ダイアログ
フィルタ設定 ダイアログ
状態線表示選択 ダイアログ
ファイルを開く ダイアログ
名前を付けて保存 ダイアログ