2.4.1 コード・サイズを優先した最適化を行う

プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[コンパイル・オプション]タブを選択します。

コード・サイズを優先した最適化を行うには,[最適化]カテゴリの[最適化方法]プロパティで[コード・サイズ重視の最適化 (-size)]を選択してください。

図 2.19

[最適化方法]プロパティ(コード・サイズ優先の場合)

備考

[共通オプション]タブの[よく使うオプション(コンパイル)]カテゴリの[最適化方法]プロパティでも,同様に設定することができます。