r_uartm_callback_receiveend


受信完了割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,受信完了割り込みに対応した割り込み処理r_uartm_interrupt_receiveのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

[指定形式]

void    r_uartm_callback_receiveend ( void );

備考

mは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし