以下に、コード生成が8 ビット・インターバル・タイマ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.17 8 ビット・インターバル・タイマ用 API 関数
|
API 関数名 |
機能概要 |
|
8 ビット・インターバル・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
|
8 ビット・インターバル・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
|
8ビット・インターバル・タイマ割り込みINTITn0、またはINTITn1の発生に伴う処理を行います。 | |
|
8ビット・インターバル・タイマのカウントを開始します。 | |
|
8ビット・インターバル・タイマのカウントを終了します。 | |
|
8ビット・インターバル・タイマに対するクロック供給を停止します。 | |
|
8ビット・インターバル・タイマに対するクロック供給を停止します。 |