ルネサス
top
RX APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
コンパレータB(CMPB)
R_CMPBn_Stop
API 関数
>
関数リファレンス
>
コンパレータB(CMPB)
R_CMPB
n
_Stop
アナログ入力電圧の比較を終了します。
[
指定形式
]
void R_CMPB
n
_Stop ( void );
備考
n
はチャネル番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_CMPBn_Start
次のトピックスへ
使用例
目次
R_CMPB_Create
R_CMPB_Create_UserInit
r_cmpb_cmpbn_interrupt
R_CMPBn_Start
R_CMPBn_Stop
使用例