ルネサス
チャネル n の転送終了割り込みに伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、チャネル n の転送終了割り込みに対応した割り込み処理 r_dmac_dmacni_interrupt のコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
static void r_dmacn_callback_transfer_end ( void );
備考 n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]