ルネサス
top
RX APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
マルチファンクション・タイマ・パルス・ユニット3(MTU3)
R_MTU3_Cn_Stop
API 関数
>
関数リファレンス
>
マルチファンクション・タイマ・パルス・ユニット3(MTU3)
R_MTU3_C
n
_Stop
16
ビット・タイマのカウントを終了します。
[
指定形式
]
void R_MTU3_C
n
_Stop ( void );
備考
n
はチャネル番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_MTU3_Cn_Start
次のトピックスへ
使用例
目次
R_MTU3_Create
R_MTU3_Create_UserInit
r_mtu3_tgimn_interrupt
r_mtu3_cj_tgimn_interrupt
r_mtu3_tcivn_interrupt
r_mtu3_cj_tcivn_interrupt
r_mtu3_tciun_interrupt
R_MTU3_Cn_Start
R_MTU3_Cn_Stop
使用例