ルネサス
top
RX APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
8 ビットタイマ・パルス・ユニット(TMR)
R_TMRn_Start
API 関数
>
関数リファレンス
>
8 ビットタイマ・パルス・ユニット(TMR)
R_TMR
n
_Start
チャネル
n
のカウントを開始します。
[
指定形式
]
void R_TMR
n
_Start ( void );
備考
n
はチャネル番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_TMR_Create
次のトピックスへ
R_TMRn_Stop
目次
R_TMR_Create
R_TMRn_Start
R_TMRn_Stop
R_TMR_Create_UserInit
r_tmr_cmimn_interrupt
r_tmr_ovin_interrupt
使用例