7.5.2 ファイル名の変更

コード生成では,プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[コード・プレビュー]→周辺機能ノード→ソース・コード・ノードを選択したのち,マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューから“名前を変更する”を選択することにより,ファイル名を変更することができます。

図 7.9

ファイル名の変更

備考

コード生成が規定しているデフォルト・ファイル名に戻す際には,コンテキスト・メニューから“名前を元に戻す”を選択します。