7.5.6 テキスト・ファイル・エンコードの変更

コード生成では,プロパティ パネル[コード生成設定]タブ→[ファイル生成モード]→[テキスト・ファイル・エンコード]でソース・コードのエンコードを変更することができます。

図 7.13

テキスト・ファイル・エンコードの変更

備考 1. デフォルトでは、”システム”が選択されています。”システム"が選択されている場合のエンコードはWindowsの設定に従います。