ルネサス
top
RI78V4 環境
コーディング編
ウインドウ・リファレンス
プロパティ パネル
[RI78V4]タブ
[RI78V4]タブ
概要
本タブでは,使用するRI78V4に対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示を行います。
- バージョン情報
表示イメージ
機能
1 ) [バージョン情報]
RI78V4のバージョンに関する詳細情報の表示を行います。
カーネル・バージョン
使用するRI78V4のバージョンを表示します。
なお,バージョンはプロジェクト作成時に確定するため,変更することはできません。
デフォルト
使用するRI78V4のバージョン
変更方法
変更不可
インストール・フォルダ
使用するRI78V4がインストールされているフォルダを絶対パスで表示します。
デフォルト
使用するRI78V4がインストールされているフォルダ
変更方法
変更不可
メモリ・モデル
プロジェクトで設定しているメモリ・モデルを表示します。
ビルド・ツールの[メモリ・モデルの種類]プロパティで選択しているメモリ・モデルと同じ値が表示されます。
デフォルト
ビルド・ツールでのプロパティで選択しているメモリ・モデル
変更方法
変更不可
差分情報
前のトピックスへ
プロパティ パネル
次のトピックスへ
[タスク・アナライザ]タブ
目次
[RI78V4]タブ
[タスク・アナライザ]タブ
[システム・コンフィギュレーション・ファイル関連情報]関連情報タブ