ルネサス
rel_wai irel_wai 概要 WAITING状態の強制解除 C言語形式 ER rel_wai ( ID tskid ); ER irel_wai ( ID tskid ); パラメータ I/O パラメータ 説明 I ID tskid; タスクのID 機能 tskidで指定されたタスクのWAITING状態を強制的に解除します。これにより,対象タスクは待ちキューから外れ,WAITING状態からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。 なお,本サービス・コールの発行によりWAITING状態を解除されたタスクには,WAITING状態へと遷移するきっかけとなったサービス・コール(slp_tsk,wai_semなど)の戻り値としてE_RLWAIを返します。 備考1 本サービス・コールでは,解除要求のキューイングが行われません。このため,対象タスクがWAITING状態,またはWAITING-SUSPENDED状態以外の場合には,戻り値としてE_OBJを返します。 備考2 本サービス・コールでは,SUSPENDED状態の解除は行われません。 戻り値 マクロ 数値 意味 E_OK 0 正常終了 E_ID -18 IDの指定が不正である - tskid≦0x0 - tskid>生成されているタスクの最大ID E_CTX -25 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した E_OBJ -41 対象タスクがWAITING状態,またはWAITING-SUSPENDED状態でない E_NOEXS -42 対象タスクが生成されていない
ER rel_wai ( ID tskid );
ER irel_wai ( ID tskid );
ID tskid;