-   
 rot_rdq
 irot_rdq
 
-   
 
  
  
    | 
 ER      rot_rdq ( PRI tskpri );
 
 ER      irot_rdq ( PRI tskpri );
 | 
 tskpriで指定された優先度に対応したレディ・キューの先頭タスクを最後尾につなぎかえ,タスクの実行順序を明示的に変更します。
 
 備考1	 本サービス・コールでは,レディ・キューの対象優先度にタスクが1つもキューイングされていなかった場合には,何も処理は行わず,エラーとしても扱いません。
 
 備考2	 本サービス・コールを周期ハンドラなどから一定周期で発行することにより,ラウンドロビン・スケジューリングを実現することができます。
 
 備考3	 RI850V4におけるレディ・キューは,優先度をキーとしたハッシュ・テーブルであり,実行可能な状態(RUNNING状態,またはREADY状態)へと遷移したタスクの管理ブロック(タスク管理ブロック)がFIFO順でキューイングされます。このため,スケジューラは,起動された際にレディ・キューの優先度高位から検出処理を実行し,キューイングされているタスクを検出した場合には,該当優先度の先頭タスクにCPUの利用権を与えることにより,RI850V4のスケジューリング方式(優先度方式,FCFS方式)を実現しています。
 
 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  | 
 -	 非タスクから本サービス・コールを発行した際,tskpri にTPRI_SELFを指定した
 | 
|  |  |  |