1.2 特  長

CC-RHは,次の特長を備えています。

(1)

規格に準拠した言語仕様

C言語仕様は,C90およびC99規格に準拠しています。

(2)

高度な最適化

高度な最適化を適用し,従来の最適化に加えて大域最適化を実現します。

これにより,コード・サイズ,および実行速度に優れたコードを生成し,かつコンパイル時間も短縮されます。

(3)

高い移植性

既存コンパイラ(SuperH RISC engine C/C++ コンパイラ)向けプログラムからの移行をサポートします。

また,デバッグ情報には業界標準フォーマットであるDWARF2/3を採用しています。

(4)

多機能性

CS+との連携による静的解析機能などを提供します。