-Xcommon


デバイス共通のオブジェクト・ファイルを生成することを指定します。

[指定形式]

-Xcommon=series

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

デバイス共通のオブジェクト・ファイルを生成することを指定します。

-

V2.00.00以降では,本オプションは無効です。指定した場合,無視されますが,従来バージョンとの互換性のため,エラーにはなりません。このとき,警告を出力しません。

-

seriesにはv850e3v5またはrh850を指定可能です。

-

次の場合はエラーとなります。

-

seriesを省略した場合

-

seriesに指定可能なパラメータ以外を指定した場合

-

本オプション指定を省略した場合 【V1.01.00以前】

[備考]

本オプションは出力コードに影響しません。

使用する命令セットを選択する場合は,-Xcpuオプションを指定してください。