-misra_intermodule 【V2.01.00以降】 【Professional版のみ】
|
複数ファイルにまたがるMISRA-C:2012ルールによるソース・チェックを行います。
[指定形式]
なし
[詳細説明]
- | 複数ファイルのシンボル情報をfileに収集して,複数ファイルにまたがるMISRA-C:2012ルールによるソース・チェックを行います。 |
fileが存在しない場合は新規作成し,fileが存在する場合は追記します。
- | MISRA-C:2012において解析範囲が「システム」であるルールに対して本オプションを 適用します。 |
本オプションでチェック可能なMISRA-C:2012ルールは以下の通りです。
5.1 5.6 5.7 5.8 5.9
8.3 8.5 8.6
- | fileの拡張子に.{c|a|f}は指定できません。指定した場合はエラーとなります。 |
- | fileが他の入出力ファイルと重複する場合は,動作を保証しません。 |
- | 本オプションを複数回指定した場合,最後に指定したものが有効となります。その際,警告を出力します。 |
- | -Xmisra2012オプションを同時に指定しない場合は,本オプションを無視します。その際,警告を出力します。 |
[備考]
- | file作成後にソース・ファイルを修正した場合は,再コンパイルすることでfileの情報が更新されます。 |
プロジェクトからソース・ファイルを削除するか,ソース・ファイル名を変更した場合は,fileを削除してMISRA-C:2012のチェックをやり直してください。
- | チェック対象のファイル数が多く,fileに入るシンボル情報が膨大になると,コンパイル速度が遅くなります。 |
[使用例]
- | a1.c,a2.c,a3.cにまたがるチェックを行います。 |
>ccrh -Xmisra2012=all -misra_intermodule=info.mi a1.c a2.c a3.c
|