ルネサス
-pic 【V1.07.00以降】
PIC機能を有効にします。
[指定形式]
-pic
-
省略時解釈
PIC機能を無効にします。
[詳細説明]
本オプションを指定すると,.cseg,.section疑似命令に指定可能な再配置属性が変更されます。
次の再配置属性を指定するとエラーになります。
オプション指定時:TEXT
オプション未指定時:PCTEXT
本オプション指定時は,既定義マクロ__PICが有効になります。
-pirodオプションと同時に指定しない場合,エラーとなります。
本オプションは,指定可能な再配置属性を制御するのみです。関数への参照コードに対するエラー判定処理は行いません。